02.09.2021 20:26 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 2210 Bewertung:
|
Hallo MaMa21, DynDNS benötigtst Du doch nur, damit man sich im Internet bei ändernden IP-Adressen wiederfindet. Durch eine entsprechende VPN-Verbindung bist Du erst mit deinem Handy doch Teil des lokalen Netzwerks und kannst somit auf den Browser der Logo zugreifen. Kniffiger wird es wenn die Logos untereinander komunizieren sollen. Da wird die Bandbreite u.U zu einem Problem wenn es nicht über kabel gehen soll. Eine möglicher Lösungsansatz dafür war bei "Datenvolumen Logo! - Logo! -> 6GB pro Monat" schon mal Thema. Aber ohne genauere Angaben über den Aufbau Deines Netzwerks ist es schwer hier eine Einschätzung dazu zu geben. Gruß Ella_68 |
03.09.2021 15:31 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 2210 Bewertung:
|
Hallo MaMa21
Wenn das auf dem Beriebsnetzwerk ist habt ihr wohl möglich auch eine Admin. Der hat dabei ein "Wörtchen" mitzureden ... Warscheinlich schmeiß Du da einige Begriffe durcheinander Kurz erklärt: Die Handys haben über eine LTE-Verbindung zum Internet. Dein Kabelnetzwert muß über einen Router auch Zugang zum Internet haben. Hat dieser Router keine statische IP-Adresse vom Anbieter, benötigt man DynDNS. Dabei wird die aktuelle IP dem Handy mitgeteilt. Ist die Adresse des Routers erkannt kann er mit dem Händy eine verschlüsselte VPN-Verbindung aufbauen. Dabei wird das Handy für die Zeit dieser Verbindung zum Bestandteil des internen Netzwerks. Erst dann kommen die Logos ins Spiel ... Google doch einfach mal nach DynDNS und VPN. Unter You Tube haben Sempervideo oder Takiry einiges recht gut erklärt. MfG Ella_68 |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 09/03/2021 16:44:04links beigefügt |
|
Folgen Sie uns auf