14.01.2024 21:15 | |
Beigetreten: 07.11.2023 Letzter Bes: 29.06.2024 Beiträge: 46 Bewertung: (0) |
[snip] In meinem Fall handelt es sich um eine Rollladensteuerung. I1 und I2 schalten den Antrieb Nr.1 hoch oder runter, also Q1 und Q2. I3 und I4 schalten Antrieb Nr.2, also Q3 und Q4. Wenn ich so fortfahre dann schaltet I5 und I6 (immer noch Logo-1) den Antrieb 3. Die zugehörigen Ausgänge wären jetzt aber schon auf der 2. Logo, Beschriftet mit Q1 und Q2 ( Man könnte auch sagen Q5 und Q6 ) Die nächste Gruppe wäre dann I7 und I8 auf Logo-1 schaltet Antrieb Nr.4 also Q3 und Q4 auf Logo-2 ( man könnte auch sagen Q7 und Q8 ) Der nächste Antrieb Nr.5. Angesteuert durch I1 und I2 auf der Lögo-2. ( Man könnte auch sagen I9 und I10 ) Die zu schaltenden Ausgänge wäre jetzt Q1 und Q2 auf dem 8er Erweiterungsmodul. ( Man könnte auch sagen Q9 und Q10 ) Das geht dann so weiter bis I7 und I8 auf Logo-2 schaltet Q7 und Q8 auf dem Erweiterungsmodul. Belegt wären dann also Auf Logo-1 I1 bis I8 und Q1 bis Q4. Auf Logo-2 I1 bis I8 und Q1 bis Q4, und auf dem Erweiterungsmodul alle Ausgänge Q1 bis Q8. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/16/2024 05:30:52Neues Thema nach Splitten. Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/16/2024 05:31:18Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
15.01.2024 15:45 | |
Beigetreten: 07.11.2023 Letzter Bes: 29.06.2024 Beiträge: 46 Bewertung: (0) |
Hallo, ja, das war sicherlich etwas verwirrend oder unverständlich. Ich habe selbst noch mal darüber nachgedacht und bin auf die Idee gekommen wie ich die I/O's vernünftiger zuordnen kann. Ich habe das Projekt noch mal leicht umgebaut. Jetzt verwende ich eine LOGO! 8.3 mit Display und 2 Erweiterungsmodule DM16 24R Die I/O's auf dem Basismodul verwende ich nicht, sondern lasse diese als RESERVE frei. Alle Ein- und Ausgänge gehen jetzt auf die 2 Erweiterungsmodule Ich füge den "Schaltplan" mal als PDF mit bei. Es wäre nett wenn Du mal drüber schauen könntest ob das so machbar ist. Im Simulator läuft die Sache. Mehr habe ich ja im Moment nicht zur Verfügung. Ich habe mit Texten nicht gespart um alles möglichst transparent zu machen. Bin gespannt was Du dazu sagst. DateianhangRollladen V1.pdf (158 Downloads) |
15.01.2024 16:18 | |
Beigetreten: 07.11.2023 Letzter Bes: 29.06.2024 Beiträge: 46 Bewertung: (0) |
OK. danke. Ich sagte ja schon mal das ich bisher Textorientiert gecodet habe. Schlecht programmiert nennt man das dann Spaghetti-Code. Ich hoffe dieses Projekt ist nicht sowas. Aber es ist halt mein Erstes. DateianhangRolladen V1.zip (106 Downloads) |
Folgen Sie uns auf