21.05.2021 03:20 |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.05.2024 Beiträge: 33107 Bewertung: (4087)
|
Na, dann notiere mal schön ... |
22.05.2021 14:30 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 25.05.2024 Beiträge: 316 Bewertung: (33) |
Hallo 771Asterix69 Ich hatte schon mal was Ähnliches. Doch damals ging es aber um die Berechnung von Leckage-Flüssigkeiten. ( Übersicht, Verlust pro Stunde oder Tag) (Es musste stündlich die Leckagemenge erfasst, und 24h (feste Uhrzeiten) festgehalten werden, ferner musste für den vergangenen Tag aus der Tagesmenge ein Stundendurchschnitt ermittelt werden) Das habe ich einfach mal umgemünzt, so wie ich deine Anforderung eben verstanden habe. Es kann sein, dass es deinen Fall nicht genau trifft, kann jedoch als Anregung, oder Grundlage für eine Lösung genommen werden. Du kannst ja daran herumbasteln und an deine Aufgabe anpassen. M.f.G Quirin DateianhangIMPULS 02mm.zip (181 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 05/22/2021 14:38:20Textkorrektur |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.05.2021 20:18 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 25.05.2024 Beiträge: 316 Bewertung: (33) |
ernstho vielen Dank, und Gruß Quirin |
Folgen Sie uns auf