29.03.2022 17:54 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 20.03.2024 Beiträge: 76 Bewertung: (10)
|
In Zusammenhang mit der S7-200 wird häufig die Frage gestellt, ob die Programmiersoftware für die S7-200 noch bezogen werden kann. Zum Programmieren benötigt man STEP7 MicroWin. Es kann über die folgende Bestellnummer bezogen werden. SIMATIC S7, STEP 7-Micro/WIN V4.0, Einzellizenz für 1 Installation E-SW, SW und Doku. auf CD, Klasse A, 6-sprachig (de,en,fr,es,it,zh) ablauffähig u. WinXP SP3 (32Bit), Windows 7 (32/64 Bit) Referenz-HW: SIMATIC S7-200 Als Programmier- Kabel ist immer ein PPI Multimasterkabel sinnvoll. Das funktioniert fast immer mit dem System. Bestellnummer:6ES7901-3DB30-0XA0 SIMATIC S7-200,USB/PPI-Kabel MM MULTIMASTER, zum Anschluss von S7-200 an USB PC-Schnittstelle, keine Freeport Unterstützung Man kann auch einen CP 5711 oder einen PC-Adapter USB verwenden, aber nur wenn die S7-200 auf MPI umgestellt ist. Sicheren Zugriff bekomme ich daher nur über das PPI Kabel. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf