15.09.2022 12:10 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 313 Bewertung: (33) |
Man könnte auch eine zweite LOGO! (24CE) (eventuell ohne Display) dazunehmen und damit ein Netzwerkprojekt erstellen. Alle Datenverbindungen währen innerhalb des LOGO! - Systems. Was die Störanfälligkeit vermindert. Dann stünden vier 0-10V Analogeingänge zur Verfügung (mit Analogerweiterungen noch mehr). Die Betriebsspannung währe wie gewünscht 24VDC. Schalteingänge währen auch vorhanden. Für die Signal-Umwandlung PT100 (1000) /10V würde ich die Hutschienensignalumformer siehe Link vorschlagen. https://www.sensorshop24.de/norm-bzw-hutschienen-messumformer-fuer-pt1000-und-pt100-0-10v-4-20ma Gruß, Quirin |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 09/15/2022 13:26:55 |
|
Folgen Sie uns auf