03.12.2023 20:15 | |
Beigetreten: 11.07.2017 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
DateianhangWellness.zip (44 Downloads) |
04.12.2023 03:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.05.2024 Beiträge: 33059 Bewertung: (4083)
|
Was da passiert ist und warum es passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Nur dass das Programm der Meinung war, dass I6 im Programm eingefügt war. So etwas ist schon öfter vorgekommen. Durch Kopieren aller sichtbaren Blöcke und Linien und anschließendem Einfügen in eine zusätzlich in das Netzwerkprojekt eingefügte LOGO! habe ich Programm zwischen gespeichert. Anschließend im Ursprungsprogramm alle Blöcke ausgewählt und gelöscht, I6 war dann weg. Danach aus der zusätzlich eingefügten LOGO! das komplette Programm kopiert und wieder in das Ursprungsdiagramm eingefügt. Voila. DateianhangWellness 2_V2.zip (42 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf