09.12.2009 15:52 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Ok, dann fällt das BOP natürlich weg. Wenn Ihr über Profibus ein Bit setzt das dann die Umschaltungdes Parameter 700 von CB auf Bedienung mit Analogwert aktiviert und die Logo nur bei nicht vorhandener 1 auf diesem Bit die Steuerung übernimmt?!? Wäre das eine Lösung? Also im Normalfall Bedienung des MM440 via Profibus und wenn das Bit durch Ausfall fehlt schaltet der MM440 dank Parameter 700 auf Analogbefehlsquelle und diese entspricht dann der Logo?!? hier noch ein Link zu einer Siemensbeschreibung: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/22533468/AppsNote_DP_Lokal_REMOTE_de_V3.pdf?func=cslib.csFetch&nodeid=23720829 |
Zuletzt bearbeitet von: Servicetechniker am: 09.12.2009 15:54~(‾▿‾)~ |
|
09.12.2009 15:54 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo rycker, schau Dir bitte mal die Applikation: "MICROMASTER 4, SINAMICS G: Hand-/Automatik-Betrieb mit Rampen-Umschaltung mit einem Datensatz" http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22079007 |
Folgen Sie uns auf