20.06.2013 19:38 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Die Speicherzuordnung wird automatisch von der CPU ausgeführt, da musst du dich nicht drum sorgen. |
21.06.2013 07:41 | |
Beigetreten: 24.03.2009 Letzter Bes: 20.06.2023 Beiträge: 535 Bewertung: (112) |
Hallo Pit69, seit der V11 kannst Du pro DB-Variable das Remenenzverhalten definieren. Früher war das ja nur für den gesamten Baustein einstellbar (siehe Link). Gruß yy1 |
21.06.2013 09:14 | |
Beiträge: 189 Bewertung: (43) |
Stichwort optimierte Datenablage:https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=50697568&caller=view PS: verlinkt leider nicht zu dem betreffenden Abschnitt. ist der zweite von oben... |
Zuletzt bearbeitet von: symbol am: 21.06.2013 09:15 |
|
Folgen Sie uns auf