23.09.2008 15:53 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
[snip]... zum Schluß eine grundsätzliche Frage: Muß die Logo komplett eingestellt sein ( Datum und Uhrzeit...) damit Sie anläuft oder ist das Programm sofort aktiv wenn die Überspielung erfolgt ist.. Danke für deine Bemühungen.. JS DateianhangPOOL8.zip (89 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 01.10.2008 15:53neue Überschrift nach Splitting |
|
01.10.2008 17:37 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Kapitel 3 im Logo-Handbuch (Acrobat Reader!), dort sind grundlegende Sachen beschrieben und erklärt. Besonders Kapitel 3.7.6 ist das "Logo in RUN schalten" beschrieben. Nachdem das Programm auf die Logo übertragen worden ist, sieht man im Display ein paar Optionen. Davon ist eine "START", mit'm Curser drauf und "OK" drücken. Wenn du eine Schaltuhr verwendest, oder in einem Meldetext Datum/Uhrzeit, dann sollte die Uhr in der Logo schon gestellt sein. |
Folgen Sie uns auf