02.05.2020 09:14 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Leute ich brauche ihre Hilfe LWE project can only be downloaded into BM 6ED1052-xxx08 0BA0 or later version. Ist meine Logo zualt dazu??? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/04/2020 07:17:58Neue Überschrift nach Splitten |
|
02.05.2020 09:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.06.2024 Beiträge: 33258 Bewertung:
|
Da du nichts zu deiner LOGO! schreibst (Bestellnummer), kann man nur vermuten, dass du keine aktuelle LOGO!8.2 hast. Nur diese hat den erweiterten Webserver. Die LOGO!s 0BA8 mit den Bestellnummern 6ED1 052-xxxxx-0BA8 haben ihn nicht. DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (79 Downloads) |
Folgen Sie uns auf