11.11.2021 13:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32955 Bewertung: (4073)
|
Kannst du mal das LOGO!-Programm und das LWE-Projekt in gezippter Form hochladen? |
11.11.2021 14:24 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Danke für die schnellen Rückmeldungen, die Parameter-VM Zuordnung ist gemacht und im LWE verknüpft. Die Website läuft, das ist nicht das Problem. Anbei die Daten DateianhangPneumatik Steuerung.zip (213 Downloads) |
11.11.2021 15:27 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Das mit der Enter Taste ist richtig. Die Werte werden auch übernommen. Wenn man die Logo aber vom Strom trennt, sind die Werte wieder weg. |
11.11.2021 15:28 |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32955 Bewertung: (4073)
|
Ich klinke mich mal aus, da jemand anders dies Thema lösen will. |
11.11.2021 15:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32955 Bewertung: (4073)
|
Nein, das gibt es nicht. Es gibt aber auch keine Pflicht, antworten zu müssen. |
11.11.2021 17:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32955 Bewertung: (4073)
|
Hier mal ein kleines Testprogramm wie ich das Problem lösen würde. Darin sind zwei Varianten enthalten. Die skalierte habe ich wegen der Übersicht gewählt, du kannst aber auch normale Analogwerte als Ein-/Ausgabefelder wählen. Der Test erfolgte mit einer realen LOGO! 8.3. DateianhangTest.zip (167 Downloads) |
11.11.2021 18:14 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 2190 Bewertung: (98) |
Hallo WiesheberM, Hast Du es schon mal mit dem Min-Max.Baustein im Modus 3 (remanent) versucht ? Der hält auch den Speicherinhalt bei Netzausfall (siehe Prinzipschaltung). Ella_68 DateianhangTest 1.zip (174 Downloads) |
11.11.2021 18:50 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 2190 Bewertung: (98) |
Simmt ! - ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen . Dank Ella_68 |
11.11.2021 22:07 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 2190 Bewertung: (98) |
Hallo motmonti, ich habe leider zur Zeit keine Logo 8.3 zur Hand und des wegen es mal mit einer 0BA8 getestet. Entgegen der Fehlerbeschreibung des Themenstarters hält sie den über das Logo-Display geänderten Startwert bei Netzausfall. Ein übernahme-Taster ist nicht erforderlich. Wie sich das mit LWE oder TDE verhält kann ich zur Zeit nicht sagen. Vielleicht ist das mal wieder so eine nicht dokumentierte Eigenart der Logo 8.3 ........... (Bug ?) Gruß Ella_68 Das kleine, sinnfreie, benutzte Testprogramm füge ich bei. DateianhangSchaltplan1.zip (163 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.11.2021 19:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32955 Bewertung: (4073)
|
Dann soll mir jemand erklären, wie die markierten Aussagen (Auszüge aus einem Handbuch) im Anhang zu verstehen sind. DateianhangAuszug LOGO! 8 Handbuch 0BA8 2017_05 (FS5).pdf (172 Downloads) |
Folgen Sie uns auf