14.08.2020 10:56 | |
Beigetreten: 06.04.2020 Letzter Bes: 30.08.2021 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo! Wir haben bei uns einige SINAMICS-Umrichter und -DC-Systeme im Einsatz, für die ich mir eine Übersicht der auf den Komponenten (CU, PM, OPs etc.) vorhandenen Firmware-Stände erarbeiten möchte. Leider finde ich für die wenigsten Versionsstände eine Übersicht, welche interne Versionsnummer welcher Firmware mit Service Pack und Hotfix entspricht. Gefunden habe ich hier nur eine Übersicht für die G110/G120 (Beitrags-ID67364620). Dort sind aber auch nur die neusten Versionen angegeben, auch nur für die aktuelleren Control Units. Für ältere CUs (bspw. CU240S) gibt es dort leider keine Angaben. Daher meine Frage: Gibt es Versionsübersichten, die die verschiedenen Versionsschritte für die einzelnen Komponenten enthalten, ggf. auch bezüglich der Kompatibilität mit anderen Komponenten und deren Firmwareständen? Im Speziellen interessieren mich da:
Weiterhin eine Frage: Die S120 haben bei uns noch die alten CIB drin. Aus anderen Bereichen weiß ich, dass beim Ersatz der CIB durch den Nachfolger CIM bestimmte Voraussetzungen, u. A. auch bezüglich der Umrichter-Firmware bestehen. Leider habe ich im Support-Portal hierzu keine Aussage finden können. Auch ein Beitrag hier im Forum zu dieser Thematik war leider ergebnislos. Gibt es hier Angaben bezüglich der Kompatibilität zwischen CIB/CIM und weiteren Umrichterbaugruppen? Vielen Dank! |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/17/2020 07:21:45Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf