12.07.2018 19:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 33162 Bewertung: (4097)
|
Scheinbar hast du nicht verstanden, was du messen sollst. |
13.07.2018 21:21 | |
Beiträge: 232 Bewertung: (2) |
Hallo Scorp, erstmal vielen Dank für diese super Zeichnung, das ist mal ein schöner Überblick über die verschiedenen Sensoren und deren Verkabelung. Dann stimme ich zu das ich gerne ausprobiere, und mir das Risiko bewusst ist, aber da ich da mit eigenem Geld rumhantiere und nicht mit fremden drücke ich da auch mal beide Augen zu. In deinem Anschlußplan ist leider die Dreileiterversion in 4-20mA direkt am Basismodul nicht aufgeführt, ist aber kein Thema, wollte nur sagen das ich sowas als Thermometer habe und das läuft wie verrückt. Meine beiden Vierleiterversionen für Windrichtung und Windgeschwindigkeit sind exakt genau so angeschlossen, wie der vierte Fühler (von links gezählt) in deinem Plan. Und das wollen die beiden irgendwie nicht. Dazu kommt das Phänomen das der Geschwindigkeitssensor anfangs, also vor ein zwei Wochen, nicht wollte und dann auf ein mal funktionierte, dann habe ich nur ein mal das Sensorkabel + vom Windgeschwindigkeitssensor abgeklemmt (sonst rein gar nichts angerührt) um mein Multimeter zu prüfen ob es auch so misst wie es soll um dann damit den Windrichtungssensor zu prüfen, und seit dem tut der Geschwindigkeitssensor auch nichts mehr, obwohl nur das Kabel raus und wieder rein geklemmt wurde. Aus irgendeinem Grund macht es auch keinen Unterscheid ob ich die 500Ohm dazwischen habe oder nicht, also zumindest vom Eingangssignal her, die LOGO! zeigt immer 126km/h an, also dem nach volle 20mA. Jetzt habe ich mir vorgenommen die beiden Sensoren an mein Erweiterungsmodul anzuschließen um die Wiederstände auszuklammern, da habe ich allerdings mal eine Frage zu der Stromversorgung des Erweiterungsmodules. In deiner aktuellen Zeichnung sind alle L+ miteinander verbunden und alle M. In dem Anschlußplan vom Siemenshandbuch ist das leider nicht abgedruckt, aber in dem Schaltplan der hier mal vor Zeiten zur Verfügung gestellt wurde sind die Module anders Verdrahtet, was ist den nun richtig? Habe bei meinem Modul mal gemessen, zwischen dem linken L+ und M liegen 24V an, und zwischen dem rechten L+ und M auch, obwohl da keine Kabel angeschlossen sind und von L+ zu L+ oder auch von M zu M ist Durchgang, als wenn das im Modul nur durchgeschleift wird. Habe da mal die Screenshots angehängt. Gruß Alex
DateianhangArchiv.zip (89 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AlBoKa am: 13.07.2018 21:21:57Zuletzt bearbeitet von: AlBoKa am: 13.07.2018 22:47:28 |
|
Folgen Sie uns auf