11.05.2021 09:43 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 2995 Bewertung: (472) |
Hallo, der Vergleich von REAL-Werten kann Schwierigkeiten bereiten, da bei Gleichheit wirklich auf das Bitmuster verglichen wird. Aufgrund der Genauigkeit von REAL sind allerdings für einen Zahlenwert mitunter unterschiedliche Bitmuster möglich. In der Library of general functions gibt es für diesen Zweck die Anweisungen LGF_CompareLReal bzw. LGF_CompareLRealByPrecision. Eventuell helfen die Dir bei derartigen Problemen in der Zukunft. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf