22.09.2022 12:23 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 1532 Bewertung:
|
Hallo Ralf, zur Hochrüstung auf Servicepack 2 können die "Trial" Pakete verwendet werden, diese sind nicht nur zur Neuinstallation, sondern auch als Update möglich. Zur Lizenz kann ich wenig sagen. Du kannst im ALM per Rechtsklick einen Lizenzcheck durchführen, ggf. wird diese als beschädigt erkannt. Oftmals hilft es auch den ALM selbst auf aktuellen Stand zu bringen. Hilft das alles nichts, könntest einen Screenshot aus dem ALM erstellen (nur vom Namen der Lizenz). Vielleicht erkennt man am Screenshot eine Ursache. SIMATIC STEP 7 inkl. PLCSIM V13 SP2 TRIAL Download
SIMATIC WinCC V13 SP2 TRIAL Download
SINAMICS Startdrive V13 SP2
Servicepack 2 für SIMATIC STEP 7 Safety V13 (inkl. TRIAL)
Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf