19.10.2022 15:56 | |
Beigetreten: 30.09.2022 Letzter Bes: 13.03.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo Experten , habe jetzt schon eine Weile gesucht und bin nicht recht fündig geworden. Ich bin , wie an anderer Stelle beschrieben , dabei meine Heizungsregelung zu erneuern. Die alte analoge Regelung/Steuerung hat einmal Aussentemp. und 7 x Raumtemp. Was mir bisher gelungen ist, ist die Möglichkeit mit den Cursortasten die 7 Solltemperaturen anzuzeigen .... aber nun sollen diese auch über die zwei verbleibenden Cursortasten einstellbar werden ! Habe das über 2x Logo8 mit Display gelöst , also sind je Logo max. 4 Kanäle für eine Verstellung nötig. Hoffe habe mich ausreichend ausgedrückt. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/20/2022 03:56:14Neue Überschrift nach Splitten |
|
19.10.2022 16:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.06.2024 Beiträge: 33140 Bewertung: (4094)
|
Du musst die C-Tasten zum Verstellen mit dem jeweiligen Meldetext verriegeln. Im Anhang mal ein Beispiel. DateianhangMenu.zip (125 Downloads) |
20.10.2022 03:59 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 8110 Bewertung: (165) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Cursortasten nutzen um unterschiedliche Ebenen zu steuern wurde in der Konferenz Logikmodul LOGO! - Software veröffentlicht. Gruß, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf