12.10.2023 11:59 | |
Beigetreten: 06.08.2018 Letzter Bes: 24.03.2025 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo, an eine bestehende Anlage mit CPU314C-2 PN/DP soll eine Erweiterung über ET200, nur IN/OUT Dig/Analog erstellt werden. Das Hauptproblem ist, es darf nur über den Simatikmanager projektiert werden, also nicht über TIA, da der Kunde nur noch den Simatikmanager hat und Neuanlagen ohne Siemens SPS ausgerüstet werden. Ein altes Projekt von mir herausgesucht ...alles gibt es nicht mehr Anschaltung: 6ES7 151-3AA23-0AB0 Digital IN: 6ES7 131-4BF00-0AA0 Digital OUT: 6ES7132-4BF00-0AA0 Analog IN: 6ES7134-4GD00-0AB0 Gibt es Alternativen ? Gruß |
13.10.2023 06:47 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 10.04.2025 Beiträge: 22588 Bewertung:
|
ET200SP verwenden und deren i/O Module, die können auch im Simatic Manager projektiert werden |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf