13.10.2023 09:01 | |
Beigetreten: 26.09.2022 Letzter Bes: 30.01.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
Ich hab da noch eine Frage zu, nach 3 Jahren! xD Gibt es dafür nun eine Möglichkeit? Ich hab ja auch keine Lust das oben erwähnte Skript für jedes Projekt auszuführen. Reicht es denn, wenn man den Ordner auf dem die Multiuserserver kopiert? Also den Pfad: [attachment id="6653" /]und die Ordner kopieren?!?! Oder gibt es mittlerweile eine Funktion? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/16/2023 05:23:05Neue Überschrift nach Splitten. Zitat eingefügt. |
|
Folgen Sie uns auf