25.10.2023 18:32 | |
Beigetreten: 13.08.2012 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo, ich habe gerade das gegenteilige "Problem". Gut, ich kann Laden usw. allerdings zeigt mir TIA v17 Upd6 mit allen HSP´s welche über TIA Admin verfügbar sind nur bis FW4.5 an. Die CPU hat jedoch schon FW4.6 drauf. Was mach ich denn dagegen? Zumal es ja sogar schon 4.6.1 gibt.. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/26/2023 09:02:33Neue Überschrift nach Splitten |
|
25.10.2023 19:05 | |
Beigetreten: 13.08.2012 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Nunja, deswegen ja " Problem " in Anführungszeichen. Hab kein wirkliches Problem, nur halt die Meldung beim Laden, dass die Projektierte FW von der Real-FW abweicht. Und da hat es mich interessiert, wie ich TIA v17 dazu bekomme, mir auch die passende Projekt-FW zu meinem Realausbau anzuzeigen. Zumal bei den Release-Notes zur FW4.6 dabei steht, dass der Benefit des höheren Arbeitsspeichers nur genutzt werden kann, wenn die passende Projekt-FW ausgewählt wird. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109814248
Aber ich seh grad beim zweiten Lesen, dass wohl TIA v18 dafür vorausgesetzt wird.. Somit wird sich das dann erledigt haben. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/26/2023 09:05:04Link optimiert. |
|
26.10.2023 02:56 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 22312 Bewertung:
|
korrekt, dafür brauchst du auch ein neueres TIA Portal |
26.10.2023 11:13 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 1511 Bewertung:
|
Das Thema wird auch alternativ hier nochmal aufgezeigt. Dort sind auch nochmals die Firmwareversionen mit den zugehörigen Versionen von TIA aufgeführt. Die Meldung wird immer angezeigt, kann aber in diesem Fall ignoriert werden. Wie können Sie ein Projekt in eine S7-1200 CPU laden, wenn dessen Firmwareversion nicht im Hardwarekatalog von STEP 7 (TIA Portal) auswählbar ist?Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Folgen Sie uns auf