29.04.2009 10:07 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo, hier ist ein hilfreicher FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19701610 Gruß Manfred |
29.04.2009 13:57 | |
Beigetreten: 19.07.2007 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo Manfred, danke! ich schaeme mich jetzt, dass ich das alleine nicht gefunden habe... |
15.06.2009 08:29 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo flimmerman, das ist natürlich eher nicht so gut. Deine Lizenzen sind dann weg. Aber das ist kein Problem. Mit dem License Key erhältst du ja auch das COL (Certificate of License). Das COL ist eigentlich das wichtigste an der ganzen Geschichte. Es macht dich zu rechtmäßigen Besitzer einer Lizenz. Wenn deine Lizenzen vom Panel weg sind kannst du dich einfach an die Siemens Hotline wenden. Mit Hilfe deines COL bekommst du dann eine neue. Alles zum Thema Lizenzen findest du auch in diesem FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27005215 Lies dir das am besten mal durch...hier wird dir eigentlich alles super erklärt. Ist echt ein klasse Dokument.... Viel Spaß weiterhin... Grüße Manfred |
Folgen Sie uns auf