03.05.2024 09:38 | |
Beigetreten: 30.11.2017 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, habe das gleiche Problem. Ich kann unter der Kommunikation nicht die Schnittstelle mit dem Virtuellen Adapter auswählen? Möchte einen UPC UA Server testen mit UaExpert. Wo stelle ich in PLCSIM Advance den Steuerungstyp ein finde unter PLC family nur S7-1500? Warum kommt dann die Meldung inkompatibler typ? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/03/2024 12:00:08Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf