14.01.2025 15:33 | |
Beigetreten: 31.01.2022 Letzter Bes: 10.04.2025 Beiträge: 32 Bewertung:
|
Hallo zusammen Ich suche gerade nach den Unterschieden folgender CPUs: Ist es möglich das die neuere von beiden mit Firmware V3.2 langsämer ist? Das Problem ist, das wenn ein Baustein beobachtet wird (auf CPU mit V3.2) teilweise 1 Ein- und 1 Ausgang nicht korrekt angesteuert wird. Heisst der Eingang flackert "zufällig". Hingegen bei der CPU mit V2.5 funktioniert das. Der Code ist dabei der gleiche, wurde mit dem Vergleichstool verglichen. Gruss Luj |
Zuletzt bearbeitet von: luj29 am: 01/14/2025 15:34:56 |
|
15.01.2025 09:28 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 09.04.2025 Beiträge: 243 Bewertung:
|
Flackert der Ausgang real oder nur in der Onlineansicht beim Beobachten? Was sagt denn das Programm an der Stelle, wo der Ausgang beschaltet wird? Flackert das VKE vielleicht auch, weil irgendwas bei der Beschaltung flackert? Mehr Infos wären hilfreich. Langsamer sollte die neuere CPU definitiv nicht sein. Ich wüsste ohne Logik hinter dem Ausgang zu kennen auch keinen Grund, warum eine langsamere CPU zu einem flackernden Ausgang führen sollte. |
15.01.2025 10:35 | |
Beigetreten: 31.01.2022 Letzter Bes: 10.04.2025 Beiträge: 32 Bewertung:
|
Danke für deine Antwort. Laut dem Kunden flackert der Ausgang/Eingang real. Das Programm zeigt auch beim beobachten an, das diese flackern. Was meinst du mit VKE? |
16.01.2025 06:12 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 09.04.2025 Beiträge: 243 Bewertung:
|
VKE ist das Verknüpfungsergebnis deiner Logikverknüpfung.
Wenn hier z.B. ein Eingang flackert, flackert natürlich auch der Ausgang.
Nur real oder auch in der Online-Ansicht? |
Zuletzt bearbeitet von: Sonne0815 am: 01/16/2025 06:15:22 |
|
16.01.2025 09:39 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 09.04.2025 Beiträge: 243 Bewertung:
|
Hast du die Spannung am Eingang auch mal gemessen? Ist die Spannung auch im korrekten Bereich? > 20,4V < 28,8V Denn wenn der Eingang real flackert, hat das definitiv nichts mit dem Wechsel der CPU zutun. |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf