10.02.2025 10:33 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 10.02.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, vielleicht eine banale Frage, aber immer wieder führt dies zu Diskussionen mit Kunden / Kollegen! Bei der Verwendung von Leistungsschaltern 3RV2xxxx, kommt immer die Frage auf von welcher Seite wird eingespeist. In Verwendung eines Sammelschienenadapter (Herstellerunabhängig) erfolgt die Einspeisung von oben (1/L1, 3/L2, 5/L3) und Abgang (Verbraucher) von unten (2/T1, 4/T2, 6/T3). Jedoch bei Einbau auf Tragschienen und Eigenverdrahtung, wird immer diskutiert ob die Einspeisung von oben oder unten erfolgt. In der Originalbetriebsanleitung, erfolgt die Einspeisung ebenfalls von oben, mittels Stromschienen und Anschlussadapter. Jedoch hat man nicht immer mehrere Leistungsschalter nebeneinander! Gibt es einen techn. Hinweis bzw. Festlegung ob die Einspeisung von oben erfolgen muss oder kann diese auch von unten erfolgen?? Vielen Dank schon mal Gruß Klaus |
19.02.2025 06:53 | |
Beigetreten: 15.04.2009 Letzter Bes: 10.04.2025 Beiträge: 138 Bewertung:
|
Hallo Klaus, die Einspeiserichtung von 3RV2 Leistungsschaltern ist beliebig. Einzig die Beschriftung ( 1/L1, 3/L2, 5/L3 bzw. 2/T1, 4/T2, 6/T3) stimmt dann nicht mehr. Viele Grüße Sirius_3 |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf