01.04.2025 14:51 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 09.04.2025 Beiträge: 1557 Bewertung:
|
Ja, der Parametersatzspeicher ist insofern erweiterbar, dass auch ein externes Speichermedium im Engineering ausgewählt werden kann. Z. B. die Schnittstelle USB-X61, USB-X62 oder beim Unified Comfort Panel auch noch die SD-X51. Defaultmäßig werden die Rezepturen (Parametersatztypen) mit Ihren Datensätzen (Parametersätzen) auf einem internen Parametersatzspeicher abgelegt. Die Größe des internen Parametersatzspeichers ist fest und beträgt bei Unified Basic Panels: 5 MB Unified Comfort Panels: 12 MB Die Unified Basic Panels verfügen zwar nicht über eine SD-Kartenslot, sie haben aber USB-Schnittstellen für externe Speichermedien. Um den Parametersatzspeicher auf den Unified Panels zu erweitern, können die Parametersätze auf ein USB-Flash-Laufwerk an der Schnittstelle USB-X61 oder -X62 abgelegt werden. Wir empfehlen dafür einen folgenden Speicher-Stick: 6AV6881-0AS42-0AA1 USB-Flash Drive, 32 GB Bei den Unified Comfort Panels können Sie außerdem die Parametersätze auf die Schnittstelle SD-X51 legen. Wir empfehlen dafür eine der folgenden SD-Speicherkarten für den Daten-Slot: 6AV2181-8XP00-0AX0 SIMATIC SD-Speicherkarte 2 GB 6AV6881-0AQ10-0AA0 SIMATIC SD-Outdoorkarte 2 GB 6AV6881-0AP40-0AA0 SIMATIC SD-Indoorkarte 32 GB 6AV6881-0AQ40-0AA0 SIMATIC SD-Outdoorkarte 32 GB Die Systemgrenze von 250 Parametersatztypen je 250 Parametersätze kann mit einem Unified Basic Panel nicht überschritten werden, da das festgelegte Limit für die Anzahl der Parametersatztypen und Parametersätze für Unified Basic Panels bei 250 liegt! Bild 1: Parametersatzverwaltung aus dem Datenblatt SIMATIC HMI MTP700, Unified Basic Panel Wenn Sie mit mehr Parametersatztypen arbeiten müssen, sollten Sie die Verwendung eines Unified Comfort Panels in Betracht ziehen, dass bis zu 750 Parametersatztypen unterstützt Bild 2: Parametersatzverwaltung aus dem Datenblatt SIMATIC HMI MTP700, Unified Comfort Panel Parametersätze können auch exportiert werden: Bild 3: Systemfunktion "ExportiereParametersätze" – unter dem Dateinamen wird der Dateipfad angegeben! Weitere Informationen: Forumsbeitrag Kann man ein eigenes Rezeptur-Bild in WinCC Unified, wie es in WinCC Advanced möglich ist, mit Systemfunktionen in EA-Feldern und Schaltflächen projektieren? Forumsbeitrag Vergleich der Systemgrenzen: Comfort Panel vs. Unified Comfort Panel und WinCC Runtime Advanced vs. WinCC Runtime Unified Forumsbeitrag Austausch von Parametersätzen („Rezepturen“) zwischen WinCC Unified HMI FAQ WinCC Unified: Parametersatz-Anzeige erstellen und konfigurieren Dokumentationsportal Parametersätze projektieren (RT Unified) Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: April 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf