07.08.2009 10:42 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
Hallo! Meine Frage:Kann in irgendeiner Formdie Hardware-Konfiguration in einer CPU (315-2AG10-0AB0) umgeschaltet werden? Ich meine damit: Bediener legt einen Schalter um, CPU geht in STOP, lädt selbst die (zweite) HW-Konfiguration und startet wieder... Ich habe zwar SFC's gefunden, die das in einem Partner auslösen können, aber es in der eigenen CPU auszulösen, dafür scheint es keine Funktionzu geben, oder? Konfiguration: CPU w.o., E/A's (1x 321, 1x 322) + DP/AS-i Link 20E Danke schon mal für Eure Antworten, Gruß aus Linz, Kramuri Linz09 Linz - Die Kulturhauptstadt Europas 2009 |
07.08.2009 10:59 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, gibts nicht. Was genau willst du machen? Verschiedene Wechselwerkzeuge aktivieren? Über Profibus? Dann per SFC12. Über das weisst du sicherlich schon. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
07.08.2009 11:23 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, also mit ASI-Link. 20E? Da kann man auch über die Kommandoschnittstelle vieles machen. Man kann ihn per SPS in den Projektiermodus schicken und dann wieder in den geschützten Betrieb. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
07.08.2009 11:34 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
Ha! Projektiermodus: Das wäre genau das Richtige! Werde ich ausprobieren... Danke für den Tip! Heinz |
Folgen Sie uns auf