08.11.2009 21:06 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Hallo
Dafür verwendet man ein Schrittmotorleistungsteil.
Zur Info. Wenn du die Takt und Richtungsimpulse meinst, diese haben sehr oft 5 Volt-Pegel. Auch die FM353 hat 5 Volt Ansteuersignal. (Takt, Richtung) Siehe Handbuch FM353 Seite 39. https://www.automation.siemens.com/doconweb/pdf/SINUMERIK_SIMODRIVE_04_2009_D/FM353.pdf?HTTPS=REDIR&p=1 Es gibt Leistungskarten Karten, die beide Spannungen haben. Also die 5 Volt und 24 Volt Spannungspegel. Bevor ich dir hierzu Informationen gebe, sage mir doch mal, wieviele "Impulse" du für die 45° Drehung benötigst. Gehe dann von einer Zykluszeit von nehmen wir mal an 20ms aus. Dann könntest du 25 Impulse pro Sekunde durch die Steuerung erzeugen. Ist es das was du benötigst ? Oder benötigst du doch eine Schrittmotor-Ansteuerkarte, die FM353 die Jürgen vorgeschlagen hat. Das Leistungsteil hierfür würde sodann jedoch mit 5Volt angesteuert werden. (Takt,Richtung) Gruss |
Zuletzt bearbeitet von: Gebhardt Karl am: 08.11.2009 21:09Zuletzt bearbeitet von: Gebhardt Karl am: 08.11.2009 21:08Karl |
|
Folgen Sie uns auf