19.01.2010 19:00 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Ein redundantes Profibus DP Netzmitredundanter - CPU inkl. red. Peripherie wirdmit den 315-2DP CPU`s meines Wissens nicht gehen. Hierfür gibt es die hochverfügbaren Systeme S7-400H Hier ein Link zum Thema: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1186523 Gruß Eleu |
20.01.2010 01:07 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 29.05.2024 Beiträge: 3007 Bewertung: (1049) |
Hallo Staritek es gibt das sogenannte "Software redundanz" System von Siemens das Du mit S7-300 und/oder S7-400 benutzen kannst (link zum handbuch: Software-Redundanz für SIMATIC S7-300 und S7-400). Die Redundanz ist dann aber aufdie CPU's beschraenkt und ich schliesse mich dem Ratschlag von Eleu an (benutze ein S7-400H System wennSoftware und Hardware redundanz benoetigt ist). Ichhoffe es hilft |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf