24.08.2006 12:17 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo Helmut, Ich benutze auch MicroWin Step7 V3.2 und habe nun schon unproblematisch einige eigene Schrittketten basierend auf E und A erstellt, nungut das ist einfach. Probleme zeigen sich wenn ich die E/A s über meine CP5613 auslesen möchte dazu muß ich auf der SPSz.b. die Schrittkette ausführen die oben, in der AWL Darstellung gepostet ist. >Definiere doch mal: Ich muß an dieser Stelle sagen , das meine Arbeit an der Physikalischen Anlage (MicroFrässyteme / Ätzbäder) erst am Monatbeginn startet. Ich Simuliere meine neue Aufgabe an einem SPS -Simulator der auch einen kleinen ASi -Bus abbildet, dieser Simulator emuliert nun auch noch die Anbindung über eine CP5613 ProfibusKarte über eine dplib.dll. Alles funktioniertjetzt wie ein Original. Die TU-Wien bietet diese Objekte zum Download an,ich konnte dieseDaten voll assimilieren, http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/index.php/spssim http://www.tilab.tuwien.ac.at/ea Network 2 // Sichere Swt0-Swt7 in VB0 Network 3 // Blockkonsistenter Datentransfer, schreibe DP-Ausgänge von VW0 Network 5 // Schreibe VB16 auf Led0-Led7 |
Zuletzt bearbeitet von: Karsten Schulz am: 24.08.2006 12:25 |
|
Folgen Sie uns auf