05.08.2010 09:21 | |
Beigetreten: 24.03.2009 Letzter Bes: 20.06.2023 Beiträge: 535 Bewertung: (112) |
Hallo ET_Wieser, kannst Du bitte noch angeben in welchem Intervall (Weckalamzeit der OBs) die Bausteine jeweils aufgerufen werden und wie Du die Timeout-Zeiten versorgt hast? Gruß, yy1 |
12.08.2010 17:19 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (1) |
Laut Anleitung "S7 Distributed Saftey Projektieren und Programmieren" --> Punkt 9.1.2.20 werden die Funktionen FB225 und FB226 nicht für die IM151 8F PN/DP CPU unterstützt! |
Zuletzt bearbeitet von: HC1234 am: 12.08.2010 17:20Zuletzt bearbeitet von: HC1234 am: 12.08.2010 17:20 |
|
13.08.2010 03:14 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 3008 Bewertung: (1051) |
Dem stimme ich zu Christian und kann ich kann Dir auch aus Erfahrung sagen das die IM151-8 F PN CPUden sichern bidirektionalen Datenaustausch über S7-Verbindungen mittels "F_SENDS7" und "F_RCVS7" unterstuetzt. Das"problem" ist nur dasdieser (aus "sicheren" Gruenden) einiges an Kommunikation resourcen "verschluckt"(wieDu schon selber festgestellt hast, benutzt "F_SENDS7" intern SFB8 "USEND" und SFB9 "URCV", soll heissen das ein "F_SENDS7"alleine schon 2 Kommunikationsauftraege am laufen hat. "F_RCVS7" macht dasselbe und schon sind 4 Kommunikations Instanzen "weg"). Du findest mehr zu diesem Thema in diesemFAQ und ich hoffe es hilft Dir weiter: Welche Systemgrenzen sind in einer F-CPU beim sicheren bidirektionalen Datenaustausch mittels S7-Kommunikation gegeben? |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf