06.10.2010 10:58 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, hast du Step7 V5.4 SP4 oder höher? Bei mir ist diese CPU im Katalog enthalten, bei den HW-Updates steht bei Version steht Step7 V5.4SP4.Geh mal in der HW-Config auf Extras -> HW-Updates installieren und lad dir alles aktuelle herunter.Ich gehe mal davon aus dass du Internetzugang hast wenn du hier schreibst ;-) André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
06.10.2010 12:41 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, entpacke mal die angehängte Datei und wähle bei "HW-Updates installieren" "von Datenträger kopieren" aus. Knackpunkt könnte aber sein dass du noch keinen SP4 hast. Den solltest du dir laden, oder besser SP5. André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel Dateianhanghw.zip (113 Downloads) |
27.10.2010 16:15 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Andre Nach Aufspielen von SP5 klappt alles proma. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf