14.04.2011 08:06 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 10228 Bewertung: (1181) |
Hallo, Ist das nicht möglich sein, statt auf "die Zeit", um dort setzen "Dauer der Zeit"? Die Idee ist, diese FAQ zu verwenden - http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/23992560. Oder mit der SFC 1 und zwei Felder in HMI, eine für die Stunden und die andere für die Minuten, nach einem Vergleich in der SPS zu starten / stoppen ... Best regards, Hristo Mihalev |
Folgen Sie uns auf