10.08.2011 13:18 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, ich weiß zwar nicht genau wie du das projektiert hast, dass der Aufruf der WinAC Seite nur in "Run" funktioniert, aber egal. (Für mich istdasschon ein "Projektierungsfehler") Im Grunde must du die Projektierung neu übertragen. Einen anderen Weg sehe ich nicht. Eventuell solltest du dir eine "Serviceseite" einrichten, auf die du immer kommst (Passwort was nur du kennst und nicht der Kunde selber!) -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24182438 Auf dieser Seite könntest du dann eine direkte Verlinkung zur "WinAC MP Seite" erstellen oder aber entsprechende Funktionen projektieren um die SPS wieder zu starten. Vielleicht kannst du die Projektierung mit "Pack&Go" dem Kunden schicken. Allerdings müßte er dann irgendwie dann noch die STEP 7 Projektierung zur WinAC übertragen(!) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/52002766 Ich befürchte du kommst um einen Einsatz beim Kunden nicht herum. Gruß, |
Folgen Sie uns auf