09.12.2011 11:10 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (1) |
Hallo! Soweit ich die IM's kenne, muß man da im Programm nichts extra ändern. Die IM's sind doch nur eine "Verlängerung" des Racks. Einfach die IM365 aus dem HW-Katalog in Rack0 und in Rack1 auf Steckplatz 3 reinziehen. Dann kann man im Programm einfach auf die EA Adressen der Baugruppen im Rack1 zugreifen. Bei der IM365 muß man jedoch darauf achten, welche Baugruppen in Rack1 sind. --> siehe Kap. 8 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8859629 Gruß |
Folgen Sie uns auf