03.05.2012 21:20 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Mal sehen, wann es zu kaufen ist: KTP 400 Basic color Hoffentlich ist die Bildqualität etwas besser wie beim 400er mono. Das hat immer so vertikale Streifen ..... nicht schön |
04.05.2012 08:55 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Scheint nur noch für das TIA zu sein, WCCflex2008 wird wohl nicht mehr unterstützt... |
19.07.2012 14:19 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo, die Lieferfreigabe SIMATIC HMI KP400 Basic color PN / KTP400 Basic color PN wurdeschon vor einiger Zeit erteilt. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60494853 Projektierbar im TIA V11 SP2 plus HSP. Der Bildschirm ist deutlich besser als beim Mono-Gerät, 256 Farben, Breiformat und höhere Auflösung. Gruß, Lupus |
Folgen Sie uns auf