16.04.2007 19:46 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, such einfach mal auf den FAQ Seiten hier nach "pcs7 iea" iea= Import/Export Assistent... nemo |
20.04.2007 13:05 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, wie gesagt, für Deinen Fall empfehle ich den Einsatz des Import-/Export Assistenten und Musterlösungen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17532303 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16540515 Die Kopplung während WinCC RT an eine ACCESS-DB wurde im deutschen wie im englischen Forum schon diskutiert (suche nach "Wincc Access") => dort kannst Du auch ODBC verwenden, auf STEP7/PCS7-ES-Seite wird Dir das aber NICHT nutzbar sein. Du kannst HW-Config aber in CSV-Dateien exportieren/importieren (schau mal in der STEP7 hilfe nach) nemo |
Folgen Sie uns auf