26.03.2013 09:54 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Hallo. Ich hab mir eine Hühnerwaage programmiert. Huhn springt auf die Waage, ist eine gewisse zeit drauf, und ein Zähler wird erhöht. Wert wird mittels logo!monitor ins excel übertragen. das funktioniert im prenzip ja alles, aber logo monitor und excel mit makro vertragen sich beide nicht wirklich gut. Excel bzw logo!monitor hängen sich öfters mal auf, excel hat seeehr lange berechnungszeiten, die es bei einer simulation ohne logo!monitor nicht hat. vieleich hat ja jemand eine idee. lg gerald Dateianhangwaage.zip (90 Downloads) |
Folgen Sie uns auf