12.05.2007 11:04 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo, kann ich die Analogmodule wie z.B. 6ES7 231-0HC22-0XA0 an einer alten S7 200 mit einer CPU212 verwenden ? oder gibt es dafür noch Anlalogmodule ? |
14.05.2007 07:28 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, die aktuellen könnennicht angeschlossen werden und die "alten" gibt evtl. noch ebay. Gruss Helmut |
15.05.2007 22:17 | |
Beiträge: 264 Bewertung:
|
Hallo! Einen FAQ zu dem Thema gibt´s hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/15069446 Die alten Module gibt´s aber nur mehrim Ersatzteilaustausch. Ich denke Du solltest einen Tausch der SPS auf die neue Generation erwägen! mfG... |
16.05.2007 07:47 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo spsneuling, auf den Teile steht eine nummer die mit 6ES7xxxxxxxxx beginnt. Das ist die Siemensbummer. Gruss Helmut |
Folgen Sie uns auf