30.06.2013 20:00 | |
Beigetreten: 29.07.2007 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 119 Bewertung: (8) |
Hallo Leute. DateianhangD:\LOGO!\Schaltplan1.zip (49 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ursus_minor am: 30.06.2013 20:17Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist. |
|
30.06.2013 20:15 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo ursus-minor, wer lesen kann, der ist klar im Vorteil.... Siehe mal in das HB der 0BA6, Abschnitt Textmeldung. Dort findest du, dass die E/A-Funktion in der Textmeldung (bei aktivierten erweiterten Funktionen) (nur) für digitale EIN- und AUSgänge verfügbar ist. Bei einer 0BA7 sind dann weitere Blockarten für diese Funktionalität dazugekommen. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.06.2013 22:14 | |
Beigetreten: 29.07.2007 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 119 Bewertung: (8) |
So, jetzt wird´s gruselig. Aber auch dazu habe ich eine Erkenntnis gewonnen. Mein Firmen-Laptop hat noch V7.0.30. Dort habe ich die volle Auswahl, wie ich sie beschrieben habe! Auf einem anderen Rechner habe ich schon das Update auf V7.1.5 hochgezogen. Dort ist tatsächlich die eingeschränkte Auswahl, wie 190B sie sieht! Nicht alle Updates sind von Übel.. Sachen gibts... ursus_minor |
Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
30.06.2013 22:19 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo ursus_minor, da haben wir doch schon den einen Punkt aus dem fehlendem Changelog des Updates.. Edit: Wie hieß es doch so schön in einer Yoghurt-Werbung: Irgendwann kriegen wir euch alle... |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 30.06.2013 22:21 |
|
Folgen Sie uns auf