26.07.2013 11:29 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, also mit "Fernwartung" wird da nichts gehen. Wenn dein Kunde ein wenig technisch versiert ist, dann könntest Du Deine Projektierung in ein KTP400Panel laden und anschließend mit "ProSave" ein "Backup" erstellen. Die Datei schickst Du dann dem Kunden. Wenn dieser ProSave auf seinem PC hat (kann man separat installieren) dann kann er deine "Backup-Datei" auf sein Panel übertragen. Mit einem "Comfort Panel" wäre es ein wenig einfacher. Das hier mal zur Info -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68373729 In der Doku findest du eine Info zum Thema "Service und Serieninbetriebnahme". Gruß |
26.07.2013 13:17 | |
Beigetreten: 25.05.2012 Letzter Bes: 07.12.2023 Beiträge: 16 Bewertung:
|
Hast du ein KTP400 Comfort oder ein KTP400 Basic.? |
Folgen Sie uns auf