28.11.2013 09:44 | |
Beigetreten: 27.10.2010 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (3) |
Hallo Owei Ich habe die Anfangsadresse in der Gerätekonfig eingetragen, das ganze Projekt übersetzt und auf die SPS geladen (mit "Laden in Gerät" und auch mit "PLC Programm in Gerät laden und zurücksetzen). Zusätzlich habe ich den ganzen Vorgang mit einem neuen Projekt, welches nur die Gerätekonfiguration enthält, durchgespielt. Danke für die Hilfe! Gruss Marvin DateianhangGerätekonfig.pdf (94 Downloads) |
Folgen Sie uns auf