14.02.2014 14:34 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
Ich möchte ein Fremdgerät über Modbus TCP anbinden. Ich habe eine WinLC RTX (6ES7 611-4SB00-0YB7 V4.6) und im Hardware Konfigurator den IE Allgemein genutzt. für die Fremdstation nutze ich im Netpro "Andere Station" als Kommunikationspartner. Nun möchte ich eine Verbindung Typ UDP oder TCP anlegen. Da sagt mir Netpro, dass ich nur S7-/FMS-Verbindungen nutzen kann. Was mache ich falsch? Würde mich über Lösungsansätze freuen. Danke gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
17.02.2014 06:58 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
Ja das habe ich gemacht.Beide Stationen sind im gleichen Netz, auch IP-Adressen mäßig. |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
17.02.2014 16:19 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
ahja, bedeutet, man muß keine verbindung projektieren (netpro). aber eine station als kommunikationspartner muß angelegt sein? die bausteine sind als optionspaket zu beziehen? danke schonmal. das ist ein super hinweis. |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf