23.08.2007 13:00 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, welche Adressen hast Du an Panel, Laptop und Steuerung eingestellt?? nemo |
27.08.2007 09:45 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, also um das Panel wieder auf "Werkseinstellung" zurückzusetzen must DU nur ein Betriebssystem Update machen. => http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22507039 Am besten du führst ein "Urladen" durch (Punkt 6) Allerdings geht das nur seriell! Um dieses beim OP177 durchzuführen brauchst Du eine spezielles Kabel Schau Dir dazu am besten diesen FAQ mal an => http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23787153 Generell würde ich noch einmal alle Transfereinstellungen überprüfen => PG/PC Schnittestelle (Profibus/MPI - Adresse usw.) => EInstellungen am Panel kontrollieren (Richtige Adresse usw.) => Kabel überprüfen (Abschlusswiderstand On/Off usw.) Gruß |
Folgen Sie uns auf