21.02.2015 00:52 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo
Normal 0 21 false false false DE-CH X-NONE X-NONE Ich habe heute eine 1200 projektiert und wollte dies heute auf die PLC laden . Ich bekomme alles hin mit der IP und Blinken aber das Projekt kann ich nicht laden oder auch keine Online Verbindung machen. Die Online Verbindung denke ich geht nicht da kein Projekt auf der PLC ist. Wenn die Verbindung abbricht kommt im Info Fenster dann die Meldung Ungültige FW . Mein Tia Portal ist 13SP1 und die PCL ist auch die neuste ET Nummer. Hat jemand ein guten Rat für ein Anfäner!
-------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 23.02.2015 10:26:57Neue Überschrift nach splitten |
|
21.02.2015 09:32 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Danke für den Typ Ich habe eine Geräte Äderung gemcht und nun geht es. Mfg |
Folgen Sie uns auf