30.04.2015 13:10 | |
Beigetreten: 16.11.2011 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, mein TIA-Portal stürzt alle paar Minuten ab. Sowohl beim Einbinden eigener Biliotheken als auch beim Zuweisen von Datenbausteinen an Timer stürzt mein TIA-Portal IMMER ab! Ich arbeite mit Windows 7 Professional SP1 in der 64-Bit-Version. Mein TIA-Portal ist Version 13 SP1 Update 2, also auch schon auf aktuellem Stand. Wie kann ich die Abstürze verhindern? Einen lieben Gruß, sosipa
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: sosipa am: 30.04.2015 13:11:28Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 04.05.2015 12:50:31Neue Überschrift nach splitten |
|
Folgen Sie uns auf