23.11.2015 13:56 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Gibt es eine Möglichkeit die GSM-Signalstärke einer CP 1242-7 auszulesen? Ich denke da z.B.an RDREC.
Danke und viele Grüße! |
25.11.2015 08:08 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung:
|
hi Sebis, Es gibt da einen FAQ zu dem Thema. Wie ist der Status der GPRS-Verbindung zum Telecontrol-Server mithilfe der RDREC-Funktion abzulesen?Ob man aus den Daten explizit die Signalstärke bekommt, ist da leider nicht herauszulesen. Aber zumindest die Erreichbarkeit kann diagnostiziert werden, Hoffe das hilft dir, Grüße |
FCK WAR! |
|
25.11.2015 13:41 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
ja, genau, das kenne ich schon.
|
Folgen Sie uns auf