29.12.2015 10:59 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 3949 Bewertung: (587) |
Halo norghe,
hab hier noch was gefunden, was interessant sein dürfte:
Wie kann die Performance in STEP 7 (TIA Portal) und in den S7-1200/S7-1500 CPUs gesteigert werden? https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/37571372
Gruß, Towome |
|
|
31.12.2015 10:27 | |
Beiträge: 175 Bewertung: (13) |
Hallo,
Hierzu ist unter folgendem Link eine Excel-Tabelle zur Bestimmung abgelegt, aus der die Zeiten ersichtlich sind. Nichts desto trotz hat Robster natürlich recht, sowohl CPU-Typ als auch Art und Größe der zu verarbeitenden Daten werden keinen unerheblichem Einfluss auf die Performance haben. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen ja dennoch weiter. 5P1K3 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf