11.02.2016 10:59 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1050) |
hi, Das Analoge Baugruppen keine weitere Spannungsversorgung brauchen kannst du ja anhand dem Handbuch nachvollziehen. Ich denke deine Baugruppe ist die 6ES7331-1KF02-0AB0. Die findest du ab Seite 351, und ja, die braucht keine weitere Spannungsversorgung. Digitale Baugruppen brauchen ja auch nur einen Minus um den Strom der Eingänge wieder ableiten zu können. S7-300 BaugruppendatenDesweiteren sind nicht alle Baugruppen in TIA projektierbar. Dazu wäre es nicht schlecht die genaue MLFB deiner Baugruppen zu wissen(6ES73xx-xxxxx-xxxx). Eine Liste der Baugruppen die in TIA unterstützt werden findest du in folgendem Beitrag: Welche Geräte und Baugruppen werden von STEP 7 Professional und WinCC Professional im TIA Portal unterstützt?Handelt es sich bei den Baugruppen um neue oder gebrauchte Geräte? Hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
Folgen Sie uns auf