09.02.2016 06:11 | |
Beiträge: 175 Bewertung:
|
Hallo s-u-h, zunächst einmal möchte ich anführen, dass ein Vergleich Comfort Panel - IPC meiner Meinung nach nicht so ohne Weiteres gezogen warden kann, da ein IPC (mitunter) ja bedeutend mehr Funktionen bietet als ein Comfort Panel. Wird auf dem IPC eine Soft-PLC betrieben, falls ja müsste deinem Vergleich auf Seiten des Comfort Panels schon mal eine Steuerung zur Seite gestellt warden. Desweiteren bietet eine PC-Runtime, wie sie vermutlich auf dem IPC zum Einsatz kommt einen größeren Funkltionsumfang als eine normale Panelruntime (SQL-Anbindung, vollumfängliche Scripte ohne Einschränkungen, der Entfall von Sm@rt-Client zur Ferndiagnose...). Zudem könnte man eine Platz- und je nach Steuerungsauswahl auch Kostenersparnis anführen. Wenn benötigt bieten die neuen Soft-PLC's im Zusammenspiel die Möglichkeit Hochsprachenapplikationen mit der Steuerung und Visualisierung interagieren zu lassen. Gruß 5p1k3 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf