21.03.2016 14:41 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Habe gerade mit einem KTP400 vom Kollegen probiert, der hat das Update 7 schon drauf, dort geht es auch nicht. Hab das Problem gelöst. In der Anleitung eines anderen Barcodelesers von Manhattan gab es mehr Optionen zum Einscannen. Dort gab es eine Option Time-out between Characters. Diese hab ich hochgesetzt auf 5ms nun schreibt der Scanner zwar ein wenig länger, aber es kommt alles im Display. Danke für die Hilfe! |
Zuletzt bearbeitet von: Tobias V. am: 21.03.2016 15:30:08 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf