14.08.2016 17:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 33067 Bewertung: (4084)
|
Das war jetzt die richtige Datei... |
15.08.2016 00:33 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 1336 Bewertung: (42) |
Hallo Wolfgang P. Das Konzept kommt mit wenigen Blöcken aus. Habe unnötige Blöcke entfernt und ohne UDF nochmals aufgebaut. Demnach sind die Berechnungsfehler schon einiges Größer als bei der Variante mit zwei Arithm. Funktionen. Anbei Berechnungen (3.Tabellenblatt) beide Varianten in der Schaltung, jedoch Werte bei nur bei deiner Variante eingesetzt. PS: einzelne Ausreißer (Schwellwert on und nächster off müssen gleich sein!) findet man bei Inbetriebnahme selten - diese muss man schon vorher gründlich simulieren. DateianhangLogo-Linearisierung-Druck-14.zip (130 Downloads) |
Folgen Sie uns auf